Schaeffler 职业网站通用使用条件

1.范围
1.1
使用 Schaeffler AG 或其附属公司(下称“Schaeffler”)提供的 Schaeffler 职业网站(下称“网站”)时,用户应完全遵守本条件。开始使用,即表示用户认可本现行版本使用条件的效力。如果用户不同意这些条款,则不得使用本网站。

1.2
本使用条件是指同样适用于使用网站的附加条款,即《Schaeffler 隐私政策》(包括有关 Cookie 的信息);请参阅网站页脚中的链接和此处的《通用使用条件》第 10 条。   

1.3
本通用使用条件可能会被不时补充、修改或替代。

2. 网站内容
Schaeffler 在其网站上提供了基于云的招聘系统,以便发布 Schaeffler 公司职位空缺信息并执行申请流程。

该网站还为直接搜索合作伙伴/猎头(用户)进一步提供了将候选人资料转移至 Schaeffler 的机会。此类用户尤其有义务获得候选人的事先同意,才能处理其个人数据,另请参阅网站的《Schaeffler 隐私政策》(网站页脚中的链接和《通用使用条件》第 9 条)。

Schaeffler 在网站上提供了不具约束力的信息、服务、功能、软件和其他可查阅或下载的内容(下称“内容”)。Schaeffler 对提供该等内容不作任何承诺,且对其完整性不作任何保证。Schaeffler 可随时全部或部分屏蔽网站或更改内容,恕不另行通知。Schaeffler 不承担与网站不间断可用性相关的任何责任。

网站部分受到访问保护。使用网站需要预先注册。用户不会因注册而获得任何权利。如果没有事先激活,则无法访问网站的某些功能。

3.使用权
3.1
要使用网站上提供的内容,则应受本条件的约束,或者应受已与 Schaeffler 商定的适用许可条件的约束。任何单独商定的许可条件的适用性均高于本条件。

3.2
Schaeffler 授予用户一项非排他、不可让与、不可转让、不可进行再许可的权利,允许其在双方同意的范围内使用(如果双方未就此达成协议,则按照 Schaeffler 所预期的目的使用)网站上提供的内容。

3.3
软件仅以机器可读的形式免费提供。任何源代码的发布均不涉及任何权利。如果开源软件的许可条件优先于本条件,并要求 Schaeffler 提供源代码,则应提供此类源代码以换取费用报销。

3.4
除非强制性规定另有要求,否则用户不得更改、彻底改变、开发或反翻译软件或其文档或从中删除任何部分。

3.5
内容受适用的版权法以及与知识产权相关的其他适用法律保护。用户应遵守此类法律,特别是任何字母数字标识、标记或版权声明,不得从信息、软件或文档或其任何副本中删除。

3.6
本使用条件对适用的版权法中有关保护任何软件的任何规定无任何影响。

4.知识产权
4.1 
尽管本使用条件第 4 条中有特别要求,未经 Schaeffler 事先书面许可,不得以任何其他方式更改、拷贝、复制、出售、出租、使用、补充或使用网站的任何内容。

4.2
除本使用条件明确授予的使用权及其他权利外,不应进一步授予用户任何类型的权利,尤其是针对公司名称或工业产权的权利,例如专利、实用新型或商标,Schaeffler 也不受授予此类权利的任何相应义务的约束。

5.受保护页面的注册和使用
5.1
网站部分内容受密码保护。出于安全考量,只有注册用户才能访问这些页面。用户无权要求 Schaeffler 进行注册。特别是,Schaeffler 有权要求用户先行注册才能访问先前可自由访问的网页。Schaeffler 可以随时阻断访问数据,从而撤销访问权限,而不提供任何理由,尤其是在用户存在以下行为的情况下:

提供了虚假的注册信息和/或创建了“虚假个人资料”;
违反了使用条件或其在处理访问数据方面的谨慎义务;
在访问或使用网站时违反了适用法律,或 Schaeffler 认为可能存在或存在此类违规行为;
在使用网站方面长期不活跃;或
发布、上传或提供 Schaeffler 认为具有种族主义、极端主义、性别歧视、歧视、非法、不正确、侮辱或侵犯第三方权利(例如个人权利)或适用法律的内容。
Schaeffler 保留对用户采取进一步法律行动的权利。

5.2
如果允许注册,用户应提供准确且正确的详细信息,并且必须立即将任何更改告知 Schaeffler。因此,用户应确保收到发送至其所提供的电子邮件地址的任何电子邮件。

5.3
注册后,用户应收到用户名和密码(用户数据)。首次访问时,用户应将 Schaeffler 提供的密码更改为安全密码。用户数据允许用户访问自己的数据,更改此类数据,并在必要时扩展或撤消数据处理协议。

5.4
用户应确保不向第三方提供用户数据,并对用户数据下执行的所有命令和其他活动负责。每次使用后,均应退出密码保护区域。如果用户发现任何第三方在滥用用户数据,用户应立即以书面形式通知 Schaeffler,并在适用时提前通过电子邮件通知 Schaeffler。收到此类通知后,Schaeffler 应阻止对该等用户数据密码保护区域的访问。只有在用户向 Schaeffler 提出特别申请或进一步注册后,才能解除任何阻止。

5.5
只要在处理当前合同事项时不会阻止删除任何注册,用户即可随时以书面形式要求删除任何注册。在这种情况下,Schaeffler 应在不再需要时立即擦除用户的所有用户数据和所有其他个人数据。

6.提及与链接
网站可能会提及第三方网站或包含指向第三方网站的链接(超链接)。Schaeffler 不对该等网站的内容承担任何责任,也不会将该等网站的内容归其所有,因为 Schaeffler 无法控制通过第三方链接连接的任何信息,并且不对其中所含的内容和信息负责。使用所链接网站的风险应由用户承担。

7.所有权、质量、病毒等缺陷的责任免除
7.1
只要任何内容是免费提供的,即不对所有权缺陷或内容质量缺陷(特别是其正确性、无缺陷以及不存在第三方产权或版权、完整性和/或可用性)负责,但故意行为或恶意行为除外。Schaeffler 特此拒绝作出任何类型的保证,无论是明示保证还是默示保证,亦无论是法定保证还是其他保证,包括但不限于对适销性、不侵权和特定用途适用性的任何保证。

7.2
Schaeffler 对质量缺陷和所有权缺陷的责任应根据本条件第 7.1 条的规定确定。除非是在以下情况下,否则 Schaeffler 不承担任何责任:(i) 强制性法律(例如《产品责任法》)有相关规定,(ii) 产品责任法有相关规定,(iii) 存在故意行为或重大过失,(iv) 发生死亡或人身伤害,(v) 涉及接受质量保证,(vi) 涉及恶意隐瞒缺陷,或 (vii) 涉及严重违反合同。但是,对于严重违反合同的行为,只要不涉及故意行为或重大过失,则应仅限于典型、可预见的损害赔偿。

7.3
Schaeffler 应努力保护网站免受所有病毒的侵害,但 Schaeffler 无法保证环境不存在病毒。在下载任何信息、软件或文档之前,用户应采取适当的安全措施和病毒扫描程序,以保护自己并防止病毒进入网站。用户负责实施足够的程序和检查点,以满足其对防病毒保护和数据输入和输出准确性的特定要求,并在我们站点外部维护用于重建任何丢失数据的方法。

7.4
上述任何规定均不得假定实行举证责任倒置。

8.使用的义务
8.1
就网站而言,用户尤其不得:

给任何人(尤其是青少年)造成损害或伤害,或侵犯其隐私权;
其使用方法违反道德规范;
侵犯工业产权、版权或其他财产权;
传输的任何内容带有病毒、所谓的“特洛伊木马”或其他可能损坏软件的程序;
提供、存储或发送不被允许的超链接或内容,特别是在此类超链接或内容违反保密义务或违法的情况下;或
发出广告或未经请求的电子邮件(所谓的“垃圾邮件”)或有关病毒、恶意软件或类似内容的不相关的警告,或要求他人参与赌博、游戏、连锁信、非法传销或任何其他类似行为。
实施限制或禁止任何人使用或浏览网站的任何其他行为,或 Schaeffler 认定可能会损害 Schaeffler 或网站用户或使他们承担责任的任何其他行为。
使用网站的方式可能会使站点被禁用、过载、损坏或损害或干扰任何其他方使用网站(包括他们通过网站进行实时活动的能力)。
以虚假身份使用网站或创建“虚假个人资料”。

8.2
Schaeffler 可以随时阻止用户访问本网站,尤其是在用户违反其在本条件下的义务时。

9.个人数据保护
在编译、使用和处理用户的个人数据时,Schaeffler 应遵守可在网站上查看的适用的数据保护法规。

10.出口要求
信息、软件和文档的传输可能会受适用的出口管制法律(尤其是[但不限于]欧盟或其成员国或美国的法律)约束,具体需依其类型、使用目的或最终用途而定。用户确认其应始终遵守出口管制法律的相关规定。

11.担保协议,司法管辖地,适用法律
11.1
本使用条件的任何担保协议(包括对本条的任何修订)均应采用书面形式。

11.2
司法管辖地为 Schaeffler AG 的注册地。

11.3
网站的各个页面由 Schaeffler 运营并由其负责。这些页面符合 Schaeffler AG 注册地所在的特定国家/地区的要求。对于网站中的信息、软件和/或文档可能在相应国家/地区以外的地方被查阅或下载,Schaeffler 概不负责。如果来自相应国家/地区以外的国家/地区的用户使用网站,则他们自己有责任遵守相应国家/地区的适用法规。不得在访问网站属于非法行为的国家/地区访问网站上的信息、软件和/或文档。在这种情况下,如果用户希望以符合商业要求的方式联系 Schaeffler,则用户应联系相应国家/地区的 Schaeffler 代表。

11.4
本条件以及对本网站的使用应受 Schaeffler AG 注册地法律约束,因此应受德意志联邦共和国法律的约束;法律冲突规则和《联合国国际货物销售合同公约》的规定不予适用。


Schaeffler 职业网站,版本 01,2020 年 5 月 14 日