Schaeffler Career 웹 사이트 일반 이용약관
1. 범위
1.1
Schaeffler AG 또는 그 계열사("Schaeffler")에서 제공하는 모든 Schaeffler Career 웹 사이트("웹 사이트")에는 본 약관이 적용됩니다. 웹 사이트를 사용하기 시작하면 사용자는 현재 버전의 본 이용약관이 효력을 발휘하는 데 동의하는 것으로 간주됩니다. 본 약관에 동의하지 않는 사용자는 웹 사이트를 사용할 수 없습니다.
1.2
본 이용약관은 웹 사이트 사용에 적용되는 추가 약관, 즉 쿠키 정보를 포함한 Schaeffler 개인정보 보호정책을 참조합니다(웹 사이트의 하단에 있는 링크 및 본 일반 이용약관 제10조를 참조).
1.3
본 일반 이용약관은 수시로 보완, 변경, 또는 교체될 수 있습니다.
2. 웹 사이트 내용
Schaeffler는 자사 웹 사이트에서 클라우드 기반 채용 시스템을 제공하여 Schaeffler의 공석인 포지션을 알리고 입사 지원 과정의 수행을 지원합니다.
본 웹 사이트에서는 직접 검색 파트너/헤드헌터(사용자)가 입사 지원자 프로필을 Schaeffler에 전송할 기회를 추가로 제공합니다. 특히 이러한 사용자는 지원자의 개인정보 처리에 대한 동의를 사전에 받아야 합니다. 이에 관해서는 웹 사이트의 Schaeffler 개인정보 보호정책을 참조하십시오(웹 사이트의 하단에 있는 링크 및 일반 이용약관 제9조를 참조).
Schaeffler는 웹 사이트에서 호출하거나 다운로드할 수 있는 구속력이 없는 정보, 서비스, 기능, 소프트웨어 및 기타 콘텐츠("콘텐츠")를 제공합니다. 이렇게 배치되는 콘텐츠의 완성도에 대해 Schaeffler는 어떠한 약속 또는 보증을 하지 않습니다. Schaeffler는 언제든 사전 통보 없이 웹 사이트를 전부 또는 일부 차단하거나 그 콘텐츠를 변경할 수 있습니다. Schaeffler는 웹 사이트의 접속 안정성 보장에 대한 어떠한 책임도 지지 않습니다.
본 웹 사이트에 대한 액세스는 부분적으로 보호됩니다. 본 웹 사이트를 사용하려면 사전에 등록해야 합니다. 등록 시 어떠한 권리도 부여되지 않습니다. 웹 사이트의 특정 기능은 사전에 활성화하지 않으면 액세스할 수 없습니다.
3. 사용 권한
3.1
웹 사이트에서 사용 가능한 콘텐츠를 사용할 경우 본 약관의 적용을 받거나 Schaeffler와 이미 합의한 해당 사용권 약관의 적용을 받습니다. 별도로 합의한 사용권 약관이 있는 경우에는 해당 약관이 본 약관을 우선합니다.
3.2
Schaeffler는 양 당사자 간에 합의된 범위 내에서 또는 Schaeffler가 의도한 목적에 따라 당시에 별도 합의를 하지 않은 경우, 웹 사이트에서 사용 가능한 콘텐츠를 사용할 수 있는 비독점적이고, 이전 불가능하며, 양도 불가능하고, 2차 사용권 부여가 불가능한 권리를 사용자에게 부여합니다.
3.3
소프트웨어는 기계 판독 가능한 형태로만 무료로 제공됩니다. 소스 코드 릴리즈에 대한 권리는 존재하지 않습니다. 본 약관을 우선하는 오픈 소스 소프트웨어의 사용권 약관이 존재하며 이에 따라 Schaeffler에서 소스 코드를 공개해야 하는 경우, 그러한 소스 코드는 비용 변제를 대가로 공개됩니다.
3.4
반대되는 강제적 조항이 적용되지 않는 한, 사용자는 소프트웨어 또는 관련 문서를 수정, 전환, 개발 또는 역해석할 수 없으며 또한 그 일부를 제거할 수도 없습니다.
3.5
콘텐츠는 해당 저작권법 및 기타 지적 재산 관련 법률에 의해 보호됩니다. 사용자는 이러한 법률을 준수해야 하며, 특히 영숫자 식별, 마크 또는 저작권 고지는 정보, 소프트웨어, 문서 또는 그 사본에서 제거할 수 없습니다.
3.6
소프트웨어 보호에 관한 해당 저작권법의 조항은 본 약관으로부터 어떠한 영향도 받지 않습니다.
4. 지적 재산권
4.1
본 이용약관의 제4조에 명시된 특정 요건에도 불구하고, Schaeffler의 사전 서면 허가 없이 웹 사이트의 콘텐츠를 변경, 복제, 재생산, 판매, 대여, 사용, 보완 또는 기타 방식으로 이용할 수 없습니다.
4.2
본 약관에서 명시적으로 부여된 사용 권한 및 기타 권리를 제외하면 사용자에게는 회사 이름 또는 산업 재산권(특허권, 실용신안 또는 상표 등)에 대한 어떠한 종류의 권리도 추가로 부여되지 않습니다. 또한 Schaeffler는 이러한 권리를 부여해야 할 의무도 지지 않습니다.
5. 보호 대상 페이지의 등록 및 사용
5.1
웹 사이트는 암호로 부분적으로 보호됩니다. 보안을 위해 등록된 사용자만이 이러한 페이지에 액세스할 수 있습니다. Schaeffler가 사용자를 등록할 권리는 없습니다. 특히, Schaeffler는 이전까지는 자유롭게 액세스 가능했던 웹 페이지를 등록이 필요한 웹 페이지로 변경할 권리를 보유합니다. Schaeffler는 특히 사용자가 다음과 같은 행위를 할 경우 달리 이유를 제시하지 않고도 언제든지 액세스 데이터를 차단함으로써 액세스 권리를 취소할 수 있습니다.
등록 시 세부 정보를 허위로 제공했거나 "허위 프로필"을 생성한 경우.
액세스 데이터 처리와 관련하여 이용약관 또는 그 주의 의무를 위반한 경우.
웹 사이트 액세스 또는 사용에 관한 법률을 위반했거나 해당 위반 사항이 위협이 되거나 위반 사항이 존재한다고 Schaeffler에서 판단하는 경우.
장기간 동안 웹 사이트 회원으로서 활동하지 않은 경우.
인종차별적이거나, 극단주의적이거나, 성차별적이거나, 차별적이거나, 불법적이거나, 부정확하거나, 모욕감을 주거나, 제3자의 권리(예: 개인적 권리)를 침해하거나, 관련 법률을 위반하는 콘텐츠를 게시, 업로드 또는 제공하는 경우.
Schaeffler는 사용자에게 추가적인 법적 조치를 취할 권리를 보유합니다.
5.2
등록이 허용되는 경우 사용자는 정확하고 올바른 세부 정보를 제공해야 하며 변경 사항이 있을 경우에는 그 내용을 즉시 Schaeffler에 알려야 합니다. 따라서 사용자는 자신이 제공한 이메일 주소로 이메일이 전송되고 자신이 수신했는지를 확인해야 합니다.
5.3
등록 후 사용자는 사용자 이름과 암호(사용자 데이터)를 받게 됩니다. 처음 액세스할 때 사용자는 Schaeffler가 제공한 암호를 안전한 암호로 변경해야 합니다. 사용자 데이터를 통해 사용자는 자신의 데이터에 액세스하고, 이러한 데이터를 변경하고, 필요한 경우에는 데이터 처리에 대한 계약을 연장하거나 취소할 수 있습니다.
5.4
사용자는 제3자가 사용자 데이터를 사용할 수 없도록 보장해야 하며, 사용자 데이터에 따라 수행되는 모든 주문 및 기타 활동에 대한 책임을 져야 합니다. 매번 사용한 후에는 암호로 보호되는 영역을 종료해야 합니다. 제3자가 사용자 데이터를 잘못 사용하고 있음을 사용자가 알게 되는 경우, 사용자는 그 내용을 Schaeffler에 서면으로 즉시 또는 해당하는 경우에는 이메일을 사용하여 그 내용을 사전에 알려야 합니다. 이러한 통지를 받은 후 Schaeffler는 해당 사용자 데이터의 암호로 보호되는 영역에 대한 액세스를 차단해야 합니다. 사용자가 Schaeffler에 특별히 신청하거나 추가적으로 등록한 이후에만 차단 조치를 중단할 수 있습니다.
5.5
사용자는 서면으로 등록 삭제를 언제든지 요구할 수 있으나, 이는 현재 계약상의 문제를 처리하느라 등록 삭제 조치가 금지되지 않은 경우에 한합니다. 이 경우 Schaeffler는 더 이상 필요하지 않은 사용자의 데이터와 기타 모든 개인정보를 즉시 삭제해야 합니다.
6. 참조 및 링크
웹 사이트에는 타사 웹 사이트에 대한 참조 및 링크(하이퍼링크)가 포함될 수 있습니다. Schaeffler는 제3자 링크로 연결된 정보를 통제할 수 없으며 거기에 포함된 콘텐츠와 정보에 대해 어떠한 책임도 지지 않으므로 해당 웹 사이트의 콘텐츠에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 해당 웹 사이트의 콘텐츠를 직접 제작하지도 않습니다. 링크로 연결된 웹 사이트를 사용하여 발생할 수 있는 위험은 사용자가 부담합니다.
7. 타이틀 결함 및 품질, 바이러스에 대한 책임 면제
7.1
콘텐츠가 무료로 제공되는 경우, 타이틀 결함 및 콘텐츠 품질 결함에 대한 책임은 본 약관에 따라 면제됩니다. 특히 고의적 행위 또는 악의적 행위인 경우를 제외하고, 정확성, 무결함성 및 제3자의 재산권이나 저작권의 부존재, 완전성 및/또는 사용성에 대해서도 Schaeffler는 어떠한 책임도 지지 않습니다. Schaeffler는 상품성, 비침해성, 특정 목적에의 적합성에 대한 보증을 포함하지만 이에 국한되지 않는 범위에서 명시적이거나 묵시적인 법적 또는 기타 모든 종류의 보증을 부인합니다.
7.2
품질 하자 및 결함에 대한 Schaeffler의 책임은 본 약관 제7.1조에 따라 결정됩니다. Schaeffler의 책임은 (i) 강제적 법률(예: 제조물책임법)에서 요구하는 바에 따라, (ii) 제조물책임법의 결과에 따라, (iii) 고의적 행위 또는 중과실의 결과로 인해, (iv) 사망 또는 부상의 결과로 인해, (v) 품질 보증을 수락함으로 인해, (vi) 결함을 악의적으로 은닉함으로써 또는 (vii) 계약의 중대한 위반으로 인한 경우를 제외하면 완전히 면제됩니다. 단, 중대한 계약 위반에 대한 손해배상은 전형적이고도 예측 가능한 손해배상으로 제한되나, 이는 고의적 행위 또는 중과실이 수반되지 않은 경우에 한합니다.
7.3
Schaeffler는 모든 바이러스로부터 웹 사이트를 보호하기 위해 노력하지만, 바이러스 없는 환경에 대해 어떠한 보증도 하지 않습니다. 정보, 소프트웨어 또는 관련 문서를 다운로드하기 전에 사용자는 자체적인 보호 수단을 비롯하여 웹 사이트에 대한 바이러스 침투를 방지하기 위해 적절한 보안 조치와 바이러스 스캐너를 사용해야 합니다. 사용자는 안티 바이러스 보호 및 데이터 입출력의 정확성에 대한 특정한 요건을 충족하고 손실된 데이터를 재구성하는 사이트 외부 수단을 유지하는 데 필요하고 충분한 절차와 확인 지점을 구현할 책임이 있습니다.
7.4
위의 어떠한 조항도 거증책임의 번복을 암시하지 않습니다.
8. 사용 의무
8.1
특히 웹 사이트와 관련하여 사용자는 다음과 같은 행위를 해서는 안 됩니다.
개인, 특히 청소년에게 손해 또는 부상을 입히거나 개인정보 보호 권리를 침해하는 행위.
사용 방식으로 미풍양속을 저하하는 행위.
산업적 재산권이나 저작권 또는 기타 재산권에 위배되는 행위.
바이러스나 소위 "트로이 목마" 또는 소프트웨어를 훼손할 수 있는 기타 프로그램으로 콘텐츠를 전송하는 행위.
허용되지 않는 하이퍼링크 또는 콘텐츠, 특히 기밀 유지 의무를 위반하거나 불법적인 하이퍼링크 또는 콘텐츠를 제공, 저장, 또는 전송하는 행위.
광고 또는 원치 않는 이메일(소위 "스팸") 또는 바이러스, 멀웨어나 이와 유사한 것과 무관한 경고를 배포하는 행위 또는 어떠한 개인으로 하여금 도박, 게임, 행운의 편지, 피라미드 사기 또는 기타 유사한 활동에 참여할 것을 요청하는 행위.
사용자의 웹 사이트 사용 또는 향유를 제한하거나 방해하는 기타 행위에 가담하거나 Schaeffler 또는 웹 사이트 사용자에게 해를 끼치거나 이들에게 책임을 지우는 행위라고 Schaeffler가 판단하는 행위에 가담하는 경우.
웹 사이트를 사용 불가 상태로 만들거나, 웹 사이트에 과부하를 가하거나, 웹 사이트를 훼손 또는 손상시키거나, 타인이 본 웹 사이트를 통해 실시간 활동에 참여할 수 있는 능력을 훼손하는 행위 등 타인의 웹 사이트 사용을 방해하는 행위.
허위 신분으로 웹 사이트를 사용하거나 "허위 프로필"을 생성하는 행위.
8.2
Schaeffler는 언제든지, 특히 사용자가 본 약관에 따른 의무를 위반할 경우 웹 사이트에 대한 액세스를 차단할 수 있습니다.
9. 개인정보 보호
Schaeffler는 사용자의 개인정보를 컴파일, 사용 및 처리할 때 웹 사이트에서 볼 수 있는 해당 데이터 보호 규정을 준수해야 합니다.
10. 전송 요건
정보, 소프트웨어, 문서의 이전은 그 유형이나 그 사용이나 최종 사용의 목적으로 인해 전송 통제 시 적용되는 해당 법적 규정(EU 또는 EU 회원국의 법률이나 미국의 법률에 국한되지 않음)의 적용을 받을 수 있습니다. 사용자는 항상 해당 전송 통제 법률 조항을 준수해야 함을 확인합니다.
11. 부수적 계약, 관할권, 준거법
11.1
본 약관의 수정 사항을 포함하여 본 이용약관에 대한 모든 부수적 계약은 서면 양식으로 작성되어야 합니다.
11.2
관할권은 Schaeffler AG의 등록 소재지로 합니다.
11.3
웹 사이트의 개별 페이지는 Schaeffler의 책임하에 Schaeffler에서 운영합니다. 이 페이지는 Schaeffler AG의 등록 소재지에 해당하는 특정 국가의 요건을 준수합니다. Schaeffler는 웹 사이트의 정보, 소프트웨어 및/또는 관련 문서가 해당 국가 외부에서 호출되거나 다운로드될 가능성에 대해 어떠한 책임도 지지 않습니다. 해당 국가 외부의 사용자가 웹 사이트를 사용하는 경우 해당 국가에서 적용 가능한 규정을 준수할 책임은 사용자에게 있습니다. 액세스가 불법으로 간주되는 국가의 웹 사이트에 위치한 정보, 소프트웨어 및/또는 관련 문서에 대한 액세스는 허용되지 않습니다. 이 경우 Schaeffler에 상업적으로 연락하기를 원하는 사용자는 해당 국가의 Schaeffler 담당자에게 문의해야 합니다.
11.4
본 약관 및 본 웹 사이트 사용은 Schaeffler AG의 등록 소재지, 즉 독일연방공화국 법률의 적용을 받습니다. 국제물품매매계약에 관한 국제연합협약의 법률 및 국제사법의 원칙은 적용되지 않습니다.
Schaeffler Career 웹 사이트, 버전 01 14.05.2020